This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:禁用时的输出阻抗。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPS564257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227946/tpsm63606-output-impedance-when-disabled

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件: TPS564257

我将使用 TPSM63606和 TPS564257。

我的客户希望通过软件命令完美地断开 Vout 线路与其负载的连接。

我认为、(机械)电源继电器可以是一种解决方案。

但是、如果我禁用  TPSM63606和 TPS564257 (EN 引脚)、输出阻抗几乎是无限的。 我对吗?

如果正确、我不需要使用继电器。

请让我整理您的意见。

此致、

K.I. Koo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、K. I. 具

    我只能讨论 TPSM63606、但对于输出阻抗、器件是否会通电(VIN>0)并禁用?

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入电压为12V、我将通过控制 EN 引脚来开启或关闭器件。

    TI 数据表中介绍的 EN 引脚功能如下所示。

    ---------------- 信息

    EN/SYNC (引脚14)(输入)精密使能输入引脚。 高电平=开启、低电平=关闭。 可连接至 VIN。 精密使能允许将该引脚用作可调节输入电压 UVLO。 它还用作同步输入引脚。 用于将器件开关频率与系统时钟同步。 在外部时钟的上升沿触发。 可以使用电容器将同步信号交流耦合到该引脚。 通过使用一个漏极开路/集电极开路器件将该引脚连接到 AGND、可将该模块关闭。 在该引脚、VIN 和 AGND 之间连接一个外部电阻分压器、以创建外部 UVLO。

    ----------------

    此致、

    K.I. Koo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、K. I. 具

    我认为、当 EN 导通时、器件在运行期间的输出阻抗为数百兆欧、但是当 EN 关断时、输出阻抗会下降到大约20k Ω、在某些情况下、它可能会从负载汲取电流。 为安全起见、我建议找到一种将 VOUT 与负载隔离的方法。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 亨利

    如果是20k Ω、那么我必须找到隔离的方法。

    顺便说一下、我认为 EN 开启时的输出阻抗几乎为零欧姆。

    我错了吗?

    一般而言、理想通风源的输出阻抗为零、对吧?

    此致、

    K.I. Koo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具喜雄

    从我们的终端来看、TI 没有任何可测量器件输出阻抗的参数或测试。

    如果您希望 VOUT 引脚与下游电路真正断开、最好使用负载开关以实现更稳健的设计。  

    有关为什么负载开关更可取的更多详细信息、请参阅应用手册(SLVA652)、此处(https://www.ti.com/lit/an/slva652a/slva652a.pdf)。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所通知的应用手册是一个很大的帮助!!

    非常感谢、Jimmy

    K.I. Koo