This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:TPS560200DBVT

Guru**** 2581905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234481/tps560200-tps560200dbvt

器件型号:TPS560200

您好!

我在设计中使用 TPS560200来生成5V 电压。 请参阅下面给出的原理图以了解实现的设计  

电源输入 Vin= 12V。 对于5V 输出、我 按照数据表中的建议使用了 R1作为105K、1%和 R2=20K、1%。  但输出电压升至5.7V。 它是在多个 PCB 上发生的。  请告诉我输出电压值出现偏差的原因。 请查看 下面给出的随附 CRO 屏幕截图、其中 R1=105K、R2为20K (Vout=5.6V)。

             

  

我已将 R1值更改为100k 并保留了 R2=20K、发现我得到的电压大约为5.06V-5.12V。 根据数据表公式 Vout=[(R1*0.8)/R2]+0.8V 应在 R1=100k 和 R2=20K 的情况下提供4.8V 电压。 请告诉我输出电压值出现偏差的原因。 请参阅下面给出的 CRO 屏幕截图。

此致、

Darsana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    输出电容器应位于电感器的另一侧。  

    请在进行更改后告知我问题是否仍然存在。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    感谢您的建议。 输出电压是5V。