主题中讨论的其他器件:TIDA-010247
您好!
根据 TIDA-010247参考设计、REGIN 通过基于晶体管的电压转换器电路从 B+(最顶部的电池)接收输入电压。
为何不从 第2个电芯+(正)点(例如 VC2)之间获取电压 并将其传递到5V LDO、然后再传递到 REGIN? 难道不是功耗更低-从~7V 到5V 而不是~24V (或更高)到5V?
我在这里遗漏了什么? 它会在某种程度上影响电池平衡吗?
谢谢。
列昂尼德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据 TIDA-010247参考设计、REGIN 通过基于晶体管的电压转换器电路从 B+(最顶部的电池)接收输入电压。
为何不从 第2个电芯+(正)点(例如 VC2)之间获取电压 并将其传递到5V LDO、然后再传递到 REGIN? 难道不是功耗更低-从~7V 到5V 而不是~24V (或更高)到5V?
我在这里遗漏了什么? 它会在某种程度上影响电池平衡吗?
谢谢。
列昂尼德
尊敬的 Leonid:
未将第2节电芯连接到 LDO 的主要原因是电芯平衡。 LDO 在运行时可消耗高达~100mA 的电流。 如果您实施了建议的方案、则会从底部两个不会通过其余电池的电池单元中额外提取~100mA 的电流。 这会在电池之间造成不平衡、需要平衡顶部10节左右的电池、以匹配底部两节电池。 当您将剩余电池平衡到底部的两个电池时、这会产生更多的热量。 希望这对您有所帮助!
此致!
Asher Nederveld.