This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:REGIN 和 BREG

Guru**** 2542000 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233954/bq76942-regin-and-breg

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:TIDA-010247

您好!

根据 TIDA-010247参考设计、REGIN 通过基于晶体管的电压转换器电路从 B+(最顶部的电池)接收输入电压。

为何不从 第2个电芯+(正)点(例如 VC2)之间获取电压 并将其传递到5V LDO、然后再传递到 REGIN? 难道不是功耗更低-从~7V 到5V 而不是~24V (或更高)到5V?

我在这里遗漏了什么? 它会在某种程度上影响电池平衡吗?

谢谢。

列昂尼德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    未将第2节电芯连接到 LDO 的主要原因是电芯平衡。 LDO 在运行时可消耗高达~100mA 的电流。 如果您实施了建议的方案、则会从底部两个不会通过其余电池的电池单元中额外提取~100mA 的电流。 这会在电池之间造成不平衡、需要平衡顶部10节左右的电池、以匹配底部两节电池。 当您将剩余电池平衡到底部的两个电池时、这会产生更多的热量。  希望这对您有所帮助!

    此致!

    Asher Nederveld.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。

    实际上,这是我自己建议的,但不确定.

    目前看来、最佳解决方案是使用一些简单的开关降压转换器为 REGIN 提供5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当人们担心 LDO 的效率时、这通常是他们的工作方式。 折衷是由开关产生的一些噪声、但在大多数情况下它可以忽略不计、并且不会影响设计。 如果您担心效率、那么这是最好的解决方案。