This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:关于 FB、PGOOD、FF/FSEL 和 TON 的电压

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233998/tps54a20-about-the-voltage-of-fb-pgood-ff-fsel-and-ton

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家。

我担心超过 IC 的最大额定值、因此请告诉我如何推导四个引脚的电压值。

1.FB 当 Vout 为1.247V、R9为11kΩ Ω、R7为16kΩ Ω 时、请告诉我如何检查 VFB 是否在0.508V±5%范围内。

2. PGOOD 当 VFB 不在±5%范围内时,该引脚会变为低电平,那么 VPGOOD 是否来自 VFB 结果?

R6是一个上拉电阻器、所以我认为它无关紧要、但是它为10kΩ Ω。

3. TON 导通时间由该引脚的电阻值决定,

但是、假设无论电阻如何、电压始终保持恒定(几乎为0V)是否正确?  

此外、这里的电阻器精度是否有任何限制?

4. SS/FSEL 假定无论电阻如何、该引脚也具有恒定电压(接近0V)是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、  

    1-只需进行分压、根据给定的 VOUT 计算 VREF、然后查看 VREF 是否在预期的 VREF 容差范围内、最小值=0.5054V 典型值=0.508V、最大值=0.5106V

    根据此规格、2-PGOOD 将变为低电平  

    数据表中有一个公式、用于根据第24页的 VOUT 设置 TON  8.2.3.   

    4-这些是引脚搭接选项  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    我还有一个问题。

    当我更改输入电压时、VGA 似乎也发生了变化。 VGA 电压是如何确定的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、重复。

    我会问您一些问题。

    在前提下、我这次需要知道的是电压值。

    2.我知道当 VFB 超出±5%时、PGOOD 会变为低电平;但是当它处于高电平时、V 会变为高电平? 阈值是多少? 我想知道当 VFB 为0.508V 且超出0.508±5%时 PGOOD 的电压值。

    3.我知道从 Vout 可以得到 Ton 的电阻值。 如何确定 TON 的电压值? 它始终为0V 吗?

    4.我认为 SS/FSEL 使用比较器在电阻值为任意值时切换模式、但此时、我认为会向电阻或电压施加电流。 是非常重要的。 我想知道它的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 gomi.ryota

    -这个引脚是一个开漏输出并且如果输出电压大于与所需值相差±5%的话将置为低电平(0 V)。  

    -这是吨发生器引脚,它不是简单的基于电压。  这种方法概括性地了解该引脚、但它比那更复杂一点。 该 器件的开关逻辑块和导通时间发生器内包含 R2D 检测电路。 其中包含可及时触发的时序和开关、基于连接到该 Pinto GND 的外部电阻器、决定向控制器提供选定正确数字逻辑的信号。 这同样适用于 FSEL、触发该引脚和检测逻辑时有闭锁时间、尝试测量该引脚上的电压不会向外部用户提供任何有用信息。   

    谢谢!  

    Tahar