您好、TI 专家。
我担心超过 IC 的最大额定值、因此请告诉我如何推导四个引脚的电压值。
1.FB 当 Vout 为1.247V、R9为11kΩ Ω、R7为16kΩ Ω 时、请告诉我如何检查 VFB 是否在0.508V±5%范围内。
2. PGOOD 当 VFB 不在±5%范围内时,该引脚会变为低电平,那么 VPGOOD 是否来自 VFB 结果?
R6是一个上拉电阻器、所以我认为它无关紧要、但是它为10kΩ Ω。
3. TON 导通时间由该引脚的电阻值决定,
但是、假设无论电阻如何、电压始终保持恒定(几乎为0V)是否正确?
此外、这里的电阻器精度是否有任何限制?
4. SS/FSEL 假定无论电阻如何、该引脚也具有恒定电压(接近0V)是否正确?