您好!
总之、在充电期间设置 BATFET_DIS (BATFET 因此关闭)。 在上一期中、我要插入太阳能电池板。 这是很难重现的。
现在、我已将系统插入实验室的电源、可以轻松地重现此行为(而且、没有太阳、我们的天气不能提供合作)。
条件如下:
无太阳能。 这严格来说是一个直流工作台电源。
升压模式关闭。 没有负载连接到 PMID。
VBUS 设置为6.5V。 输入电流最大值设置为3.25A。 充电电流最大设置为5A。
将电源上的电流限制器设置为2.9A 时、系统似乎正常。 电池组的充电电流约为4A。
高于3.0A 时、我开始看到问题、尤其是在我的电源的3.2A 限值时。 BATFET_DIS 位不断进行设置。 我从来都不会看到充电电流远远超过4A。 不报告任何故障。 在热敏电阻上报告的温度为27C。
我的 MCU/电子产品由 SYS 供电。 该电压流入3.3V 降压转换器、该转换器的峰值负载约为500mA、平均值低于100mA。
这种情况下的电流:
VBUS 输入:约为最大值3.25A
电池充电:大约4.0A
SYS LOAD:< 1A
此外、我还注意到另一个场景。 电源设置为2A 和6.5V 时、我在启用电源输出时还会获得 BATFET_DIS。 一旦充电器启用、就会出现这种情况。 即使低至1A 也可能会触发此情况。 可重现性非常好。
与上次一样、我在数据表中没有看到应设置 BATFET_DIS 的任何已记录方案。 它仅在全部符合 BQ25895规格的条件下自行发生。
这里发生了什么、我可以对此做什么?
谢谢。
-J