请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27516 我搜索 TI 的栅极驱动器、发现信息中提供的典型电路都基于 N-MOS 晶体管。 TI 是否有驱动 P-MOS 晶体管的 IC? 无论是高端驱动器还是低端驱动器、都没有找到 P-MOS 驱动的电路图。
我需要的是:使用 P-MOS 晶体管来控制电源输出、输入24V、输出24V。 现在、我使用 NPN 晶体管控制、但导通和截止时间相对较长。 我想找一个专用 IC 来改善开关特性、PWM 频率约为1K-10kHz。
您是否有推荐的型号? 谢谢!