This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27516:此芯片能否驱动 PMOS 晶体管?

Guru**** 2502415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235459/ucc27516-can-this-chip-drive-pmos-transistors

器件型号:UCC27516

我搜索 TI 的栅极驱动器、发现信息中提供的典型电路都基于 N-MOS 晶体管。 TI 是否有驱动 P-MOS 晶体管的 IC? 无论是高端驱动器还是低端驱动器、都没有找到 P-MOS 驱动的电路图。

我需要的是:使用 P-MOS 晶体管来控制电源输出、输入24V、输出24V。 现在、我使用 NPN 晶体管控制、但导通和截止时间相对较长。 我想找一个专用 IC 来改善开关特性、PWM 频率约为1K-10kHz。

您是否有推荐的型号? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    请参阅此常见问题解答。

    我们的所有驱动程序都可以驱动 PMOS。 您所需要做的就是确保驱动器的 VDD 和 GND 引脚被偏置、以便为您提供 PMOS 的目标 Vgs。  

    但是、驱动器主要针对 NMOS 进行配置。 有一个可能存在的问题是、触发 UVLO 故障将导致我们的大多数驱动器拉至 GND。 在高侧 PMOS 中、这可能对应于 ON 信号、但这通常是不希望出现的情况。

    我们拥有的一个驱动器是 LM5111-4、它将 UVLO 配置为在触发时拉至 VDD 而不是 GND。

    谢谢。

    Alex M.