This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:电流限制

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234230/tps563202-current-limit

器件型号:TPS563202

大家好、

我的客户在以下环境中使用该器件作为测试。

VIN:11.4V12.0V、12.6V

VOUT:5.0V

IOUT:0A~过流条件(电子负载)

℃:80 μ A

他们报告的电流限值是在大约2.33A 处观察到的、而不是数据表中提到的3.3A、电感器电流如下所示。

在室温下、器件的电流限制恢复为3.3A。

环境温度是否影响电流限制值? 我仅看到数据表测试条件是结温为-25°C 至125°C。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的同事会检查一下、并在明天早些时候给您反馈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1、环境温度虽然影响了电流限值、但是不会像客户这么大的影响。

    2、下图是芯片验证测试的结果供大家参考。

    3.建议客户检查一下设置是否受到干扰、多测试一些芯片看看是否是一个常见的问题?  还请添加 Vout 和 SW 波形。  

                        图1.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    感谢您的回复!

    我刚刚与客户确认了一下、并询问了您的问题:

    [报价 userid="527791" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234230/tps563202-current-limit/4664341 #4664341"]建议客户检查设置是否受到干扰,并测试更多芯片以查看是否是常见问题?  还请添加 Vout 和 SW 波形。  [/报价]

    下面是 Vout 和 SW 引脚的波形、客户提到自己做了两个芯片的实验、似乎都有同样的问题。 将温度设置回 25℃、-10℃后、问题得以解决。

    我觉得这个问题是因为 Vin 引起的、但是客户用的是下面的设置、Vin 看起来是无关的。

    还有什么其他可能导致此问题的因素吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,ñ a

    1、从上面的波形可以看出、不能判断芯片触发了 OC 保护、因为 SW 仍然会产生脉冲。
    2.根据用户描述、在80°C 温度下进行测试时、如果负载逐渐增大、芯片可能会触发过热保护。

    此致、