大家好、
我的客户在以下环境中使用该器件作为测试。
VIN:11.4V、12.0V、12.6V
VOUT:5.0V
IOUT:0A~过流条件(电子负载)
℃:80 μ A
他们报告的电流限值是在大约2.33A 处观察到的、而不是数据表中提到的3.3A、电感器电流如下所示。
在室温下、器件的电流限制恢复为3.3A。
环境温度是否影响电流限制值? 我仅看到数据表测试条件是结温为-25°C 至125°C。

此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在以下环境中使用该器件作为测试。
VIN:11.4V、12.0V、12.6V
VOUT:5.0V
IOUT:0A~过流条件(电子负载)
℃:80 μ A
他们报告的电流限值是在大约2.33A 处观察到的、而不是数据表中提到的3.3A、电感器电流如下所示。
在室温下、器件的电流限制恢复为3.3A。
环境温度是否影响电流限制值? 我仅看到数据表测试条件是结温为-25°C 至125°C。

此致
尊敬的 Zhou:
感谢您的回复!
我刚刚与客户确认了一下、并询问了您的问题:
[报价 userid="527791" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234230/tps563202-current-limit/4664341 #4664341"]建议客户检查设置是否受到干扰,并测试更多芯片以查看是否是常见问题? 还请添加 Vout 和 SW 波形。 [/报价]下面是 Vout 和 SW 引脚的波形、客户提到自己做了两个芯片的实验、似乎都有同样的问题。 将温度设置回 25℃、-10℃后、问题得以解决。

我觉得这个问题是因为 Vin 引起的、但是客户用的是下面的设置、Vin 看起来是无关的。

还有什么其他可能导致此问题的因素吗?
此致、