Other Parts Discussed in Thread: LM3553
我想 在摄像头闪光灯应用中使用 LM3553驱动2个串联的白光 LED。 输入电压为5V。
我知道最大 ID1+ID2 = 1.2A、这对应于 Rset = 14kR。
通过设置位 ST1=0和位 ST0=0、 步进时间为25us、从而使 LED 电流从0 (我不使用手电筒模式)增加到1.2A、斜坡将 需要128 * 25us = 3.2ms。
如果我需要更快的斜坡怎么办? 是否可以使用 Rset = 7kR 并仅设置 FC6-FC0 < 64?
LM3553是否能够以64个阶跃将输出电流提升至1.2A、对应于1.6ms?
LM3553实际上升到1.2A 的速度有多快?