This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:通过 Rset &lt 实现更快的上升/下降时间;14k Ω?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231351/lm3553-faster-ramp-up-ramp-down-times-with-rset-14-kohm

器件型号:LM3553

我想 在摄像头闪光灯应用中使用 LM3553驱动2个串联的白光 LED。 输入电压为5V。

我知道最大 ID1+ID2 = 1.2A、这对应于 Rset = 14kR。  

通过设置位 ST1=0和位 ST0=0、 步进时间为25us、从而使 LED 电流从0 (我不使用手电筒模式)增加到1.2A、斜坡将 需要128 * 25us = 3.2ms。

如果我需要更快的斜坡怎么办? 是否可以使用  Rset = 7kR 并仅设置 FC6-FC0 < 64?

 LM3553是否能够以64个阶跃将输出电流提升至1.2A、对应于1.6ms?

 LM3553实际上升到1.2A 的速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    很抱歉这么晚才回复。 我现在无法为您提供明确的答案、您能给我几天的 EVM 电路板测试时间并给您答案吗?

    谢谢、此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jared。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    我在我们的设计中讨论了这种情况、根据以前的项目、将 Rset 减半应该没有问题。 由于 EVM 板尚未运抵我的办公室、因此我也未对其进行验证。 我检查物流情况、结果显示已经发货。 我应该能在明天第二天给你结果。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好、谢谢。

     除了 TFD-MIN (最小闪存持续时间阶跃)= 12.8us 的规格外、数据表未表征 LM3553的动态行为。

    瞬态响应必须受到限制、在相机闪光灯等应用中、了解 LED 电流的变化速度至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    感谢您的解释、我会注意测试过程中电流的加速速度、并会尽快答复您。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    我在 EVM 上进行了验证。 如您所想、 当我使用 Rset = 7kR 并仅设置 FC6-FC0 < 64时、LM3553能够以64个阶跃将输出电流斜升至1.2A、对应于1.6ms。

    但我发现波形有问题。 细节是、电流首先将斜升至1.2A、然后下降至400mA。 我不确定原因、因为我们找不到这个设备的数据库。

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    明天我将在我们的设计中讨论这一点、看看我们是否可以在数据表中找到一些有用的信息。

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    我希望你能找出奇怪行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    我找到电流降至400mA 的原因、这是因为 VIN 的电流限制仅为1A。 因此、当输入电流斜升至1A 时、输入电压将下降并且升压启动、导致输出电流突然下降。 我更换另一个具有更高电流容量的电源、不再存在此问题。

    至于电流的噪声、我认为是由电路板上的引线飞线导致的。 因为我发现 Rset 7KR 和14KR 都有相同的噪声、所以它不是引起的不同 Rset。 我还发现、使用不同的引线时、噪声会有所不同。 我怀疑是由引线引起的。

    希望它可以帮助您。 谢谢!

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白。

    为了清楚起见: 您的电路中是否由 LM3553驱动两个串联的白色 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    我在 EVM 上添加了一根飞线、因此在我的电路板上只有一个白色 LED、用于测量输出电流。  原理图如下:

    BR Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的照片。 我的应用要求更高。 希望我能够尽快使用评估套件运行自己的测试。
    您能向 TI 芯片设计人员征求意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    由于 LM3553是较早的器件、设计人员找不到此器件的数据库。 因此、它们不确定引起噪声的原因。

    希望您能顺利运行测试、如果您有任何问题、我们将继续尽力为您解决问题。

    BR、Jared