主题中讨论的其他器件: BQ78350、BQ76920 、BQ76930 和 BQ76940
尊敬的 TI:
在我的设计中、我喜欢 BQ769x0适用于各种电池组(3s 至15s、重点是6s 至12s)的功能。 我们还需要使用电量监测计 IC 的功能。
这些芯片旨在与 BQ78350电量监测计和电池管理控制器配合使用。 此器件型号已被 BQ78350-R1A 取代。 这些芯片都可以一起使用、但我可以在 TI 网站上看到以下可用性:
BQ76920 - 172、905芯片
BQ76930 - 843、154芯片
BQ76940 - 1、053、208芯片
BQ78350-R1A - 10、005芯片
我担心、如果 BQ78350芯片变得不可用、我将无法使用组合中提供的功能。 BQ78350-R1A 是否有具有这些功能的其他芯片组合或其他电源解决方案?