This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:可与 BQ769x0配套使用电池管理器件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940, BQ78350-R1A, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234477/bq78350-r1a-availability-of-battery-management-companion-to-bq769x0

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ78350、BQ76920 、BQ76930 和 BQ76940

尊敬的 TI:  

在我的设计中、我喜欢 BQ769x0适用于各种电池组(3s 至15s、重点是6s 至12s)的功能。 我们还需要使用电量监测计 IC 的功能。  

这些芯片旨在与 BQ78350电量监测计和电池管理控制器配合使用。 此器件型号已被 BQ78350-R1A 取代。 这些芯片都可以一起使用、但我可以在 TI 网站上看到以下可用性:  

BQ76920 - 172、905芯片  

BQ76930 - 843、154芯片

BQ76940 - 1、053、208芯片  

BQ78350-R1A - 10、005芯片

我担心、如果 BQ78350芯片变得不可用、我将无法使用组合中提供的功能。 BQ78350-R1A 是否有具有这些功能的其他芯片组合或其他电源解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Curt、您好!

    bq78350系列没有其他等效的监测计。

    BQ78350-R1A 是一款正在供货的产品、库存每天可能会变化。 当库存低时、将进行补充。 您还可以通过各种分销商购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查过这些库存几个月了、这种200:1的差异没有改变。 这种差异也延伸到分销商。 BQ78350系列没有等效的监测计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Curt、您好!

    bq769xx 产品可在没有 bq78350的情况下使用。 库存取决于 销售量及其移动速度、如果您需要的库存量超过库存量、请与 TI 营销人员联系