请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14050 您好、专家!
我们的客户使用具有24V 电源和0.2A 保护电流的可编程电源。 首次上电后、输出电压为5V、可编程电源电压显示0.018A 的24V 电流。 但是、30秒后会触发0.2A 保护电流、可编程电源输出显示为12V。 断电并重新启动后、电路会触发0.2A 的电流保护、VOUT=VIN=12V、电路无法正常工作。
请告知。 谢谢你。
此致、
杰拉尔德