This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:无法开始

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232313/lmr14050-cannot-start

器件型号:LMR14050

您好、专家!

我们的客户使用具有24V 电源和0.2A 保护电流的可编程电源。 首次上电后、输出电压为5V、可编程电源电压显示0.018A 的24V 电流。 但是、30秒后会触发0.2A 保护电流、可编程电源输出显示为12V。 断电并重新启动后、电路会触发0.2A 的电流保护、VOUT=VIN=12V、电路无法正常工作。

请告知。 谢谢你。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、  

    主题专家目前不在办公室、我们将在明天5月31日结束前提供更新。

    此致、

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    客户能否提供完整的原理图、布局和任何波形? LMR14050没有0.2A 的电流限值。  

    我曾供职于负责 E2E 的工程师、为期6个月。

    谢谢、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    谢谢