请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 我想使用 Tadiran SL-2780 19Ah 电池和 BQ35100 IC。 根据 Battery Management Studio 软件、我可以使用的最相似化合物 ID 是
Custom5903 (19Ah)- ChemID 0617
Custom5903 (19Ah)- ChemID 0618。
我可以使用以下哪一项(如果可能)?
这是作为参考电压的电池
tadiranbatteries.de/.../SL-2780.pdf