This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Tadiran SL-2780 19Ah 的 ChemID 支持

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236404/bq35100-chemid-support-for-tadiran-sl-2780-19ah

器件型号:BQ35100

我想使用 Tadiran SL-2780 19Ah 电池和 BQ35100 IC。 根据 Battery Management Studio 软件、我可以使用的最相似化合物 ID 是

Custom5903 (19Ah)- ChemID 0617

Custom5903 (19Ah)- ChemID 0618。

我可以使用以下哪一项(如果可能)?

这是作为参考电压的电池

tadiranbatteries.de/.../SL-2780.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我可以从下载网站更新化学物质数据、然后找到 SL2780模型。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我很高兴你能够找到 chem ID 后更新数据库!

    此致、

    怀亚特·凯勒