请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460 专家、您好!
对于数据表、我在下面有一些问题:
1. VOUT 在1 V 到95%的输入电压范围内可调——这种情况下输入电压和输出功率是多少?我用 Vo=7V 测试我的电路板,发现最小输入电压为7.9V 以确保输出,它只是89.5%。
2.0.4V 压降和4A 负载(典型值)—这是否与陈述1发生冲突?
3.高侧 MOSFET RDS (ON) 41 82 mΩ m Ω—这与陈述1有冲突吗? 当输出6A 时、即使占空比为100%、HS 也会产生0.49V 的压降。 ——这与陈述1是否也有冲突?
那么、如何定义 Vo=7V 时的最小输入电压、考虑更糟糕的情况?