This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:如何定义最小输入电压?

Guru**** 2538080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236853/lm61460-how-to-define-the-minimum-input-voltage

器件型号:LM61460

专家、您好!

   对于数据表、我在下面有一些问题:

  1. VOUT 在1 V 到95%的输入电压范围内可调——这种情况下输入电压和输出功率是多少?我用 Vo=7V 测试我的电路板,发现最小输入电压为7.9V 以确保输出,它只是89.5%。

  2.0.4V 压降和4A 负载(典型值)—这是否与陈述1发生冲突?  

  3.高侧 MOSFET RDS (ON) 41 82 mΩ m Ω—这与陈述1有冲突吗? 当输出6A 时、即使占空比为100%、HS 也会产生0.49V 的压降。  ——这与陈述1是否也有冲突?  

  那么、如何定义 Vo=7V 时的最小输入电压、考虑更糟糕的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    稳定 Vo=7V 时的最小输入电压取决于 IOUT 和 FSW。 您需要这里的压差点。  

    400kHz 和2.1MHz 的数据表中的3.3V 示例详述如下。  

    根据您所测试的声音、在 Vo=7V 调节和预期开关频率下、最小输入电压应为7.9V。

    此致、

    吉米