您好!
1.如果端口引脚设置为下拉、是否用作 DRP?
该电路基于数据表的第30页"8.2.4典型应用、UFP 端口"。
我收到一份报告、称在 USB 合规性测试中、我的行为类似于具有供应商信息文件的 Type_C_State_Machine 的 DRP。
我还收到一份报告、称"DUT (受测器件)切换 Rp/Rd 以生效、且 DUT 似乎是 DRP 而不是灌电流。"

2.我认为它适用于 UFP、这种理解是否正确?
此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.如果端口引脚设置为下拉、是否用作 DRP?
该电路基于数据表的第30页"8.2.4典型应用、UFP 端口"。
我收到一份报告、称在 USB 合规性测试中、我的行为类似于具有供应商信息文件的 Type_C_State_Machine 的 DRP。
我还收到一份报告、称"DUT (受测器件)切换 Rp/Rd 以生效、且 DUT 似乎是 DRP 而不是灌电流。"

2.我认为它适用于 UFP、这种理解是否正确?
此致、
西井市
您好、Brian - San、
感谢您的支持。
我了解它是 UFP。
在 USB 合规性检查的供应商信息文件"Type_C_State_Machine"中、我选择了受电方。
https://www.usb.org/document-library/usb-vendor-info-file-generator
但结果是 FAILE。
以下内容是 FAILE、您知道原因吗?
-------------------------------------------------------
・TD.4.1.2未上电 CC 电压-测试上行端口
->所有失败、CC 电压必须在 vOPEN 范围内
・TD.4.3.1灌电流连接源-测试上行端口
->"移除 VBUS":失败,不能在 Rd/Rp 之间切换
・TD.4.3.4灌电流连接 try.SNK DRP -测试上行端口
->"Entering try.SNK":失败, PUT 必须持续通告 Rd
->终止时间为 150毫秒
"Entering TryWait.SRC ":失败,PUT 必须持续通告 Rd 终止100毫秒
-------------------------------------------------------
此致、
西井市
您好、Brian - San、
我们通过了 CC 控制器的 USB 合规性。
感谢您发送编修。
我将与客户核实有关 I2C 和测试报告。
->客户不使用 I2C 连接 SDA/OUT1和 SCL/OUT2引脚。
使用200k Ω 的电阻上拉至5V (VDD5)。
此致、
西井市