This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:关于端口引脚下拉时器件的行为

Guru**** 2535560 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233996/hd3ss3220-about-device-behavior-when-port-pin-pulls-down

器件型号:HD3SS3220

您好!

1.如果端口引脚设置为下拉、是否用作 DRP?

该电路基于数据表的第30页"8.2.4典型应用、UFP 端口"。
我收到一份报告、称在 USB 合规性测试中、我的行为类似于具有供应商信息文件的 Type_C_State_Machine 的 DRP。
我还收到一份报告、称"DUT (受测器件)切换 Rp/Rd 以生效、且 DUT 似乎是 DRP 而不是灌电流。"

2.我认为它适用于 UFP、这种理解是否正确?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie;

      1:否

    2:如果端口为 PD、则为 UFFP。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    感谢您的支持。

    我了解它是 UFP。

    在 USB 合规性检查的供应商信息文件"Type_C_State_Machine"中、我选择了受电方。

    https://www.usb.org/document-library/usb-vendor-info-file-generator

    但结果是 FAILE。
    以下内容是 FAILE、您知道原因吗?

    -------------------------------------------------------

    TD.4.1.2未上电 CC 电压-测试上行端口

    -所有失败、CC 电压必须在 vOPEN 范围内

    TD.4.3.1灌电流连接源-测试上行端口

    ->"移除 VBUS":失败,不能在 Rd/Rp 之间切换

    TD.4.3.4灌电流连接 try.SNK DRP -测试上行端口

    ->"Entering try.SNK":失败, PUT 必须持续通告 Rd

    ->终止时间为 150毫秒

    "Entering TryWait.SRC ":失败,PUT 必须持续通告 Rd 终止100毫秒

    -------------------------------------------------------

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie:

       客户是否使用了 I2C? 您是否有详细的测试报告?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    我将与客户核实 I2C 的情况并提交测试报告。

    让我再检查一件事。

    其他客户是否通过了使用 HD3SS3220的产品的 USB 合规性测试(UFP)?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 的 CC 控制器通过了 USB 合规性测试。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    我们通过了 CC 控制器的 USB 合规性。

    感谢您发送编修。

    我将与客户核实有关 I2C 和测试报告。

    ->客户不使用 I2C 连接 SDA/OUT1和 SCL/OUT2引脚。
    使用200k Ω 的电阻上拉至5V (VDD5)。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个引脚通过200k 连接到5V?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDA/OUT1和 SCL/OUT2引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否发送原理图进行审阅?

    当端口引脚为低电平时、您是否也看到 CC 引脚在切换。?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    客户是否可以直接向 Brian San 发送电子邮件、告知详细的合规性测试结果和原理图?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    我们的客户刚刚给您发送了一封电子邮件。

    感谢你在这个问题上的帮助。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查一下。