Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, LM5177, LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5177、 LM5176
您好、TI 团队、
输入电压为9V 至36V、输出为19V/6.5A、负载侧系统功率需求为120W。 我们可以 在官网上使用设计工具获取参考设计、但有一些相关问题、详情如下:
Q1:M1和 M2 (N-MOSFET)的规格为136V/4.246A、选择此规格的原因是什么以及 VDS 需要如此大的原因。 有可能降低失真?
Q2: 需要典型电感器 L1 (10uH)的电流规格多大?
Q3: 如果 TPS552882不适合此应用、是否还有更好的 器件型号可供推荐?
下面是由设计工具生成的参考设计。
谢谢。
此致