This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:有关 TPS552882参考设计的问题

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, LM5177, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232233/tps552892-question-about-the-reference-design-of-tps552882

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: LM5177LM5176

您好、TI 团队、

输入电压为9V 至36V、输出为19V/6.5A、负载侧系统功率需求为120W。  我们可以  在官网上使用设计工具获取参考设计、但有一些相关问题、详情如下:

Q1:M1和 M2 (N-MOSFET)的规格为136V/4.246A、选择此规格的原因是什么以及 VDS 需要如此大的原因。 有可能降低失真?

Q2: 需要典型电感器 L1 (10uH)的电流规格多大?

Q3: 如果 TPS552882不适合此应用、是否还有更好的 器件型号可供推荐?

  下面是由设计工具生成的参考设计。

e2e.ti.com/.../WEDesign4.pdf

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的联系。 我可以知道有关此项目的以下信息吗?

    客户和项目名称:

     

    应用和产品类型:

     

    大规模生产时间:

     

    生命周期:

     

    年用量:

     

    对于您的应用、我认为 TPS552882在9V 输入、120W 时的散热会是一个大问题。

    Webench 选择的 MOS 无法在9Vin 下使用、Id 不足。

    我认为 LM5176、LM5177降压/升压控制器更适合您的应用。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    有关项目信息、请参阅下面的。

    客户和项目名称:

     NUCPN01

    应用和产品类型:

     微型 PC

    大规模生产时间:

     12/e

    生命周期:

     2年

    年用量:

     100k

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢反馈、12/e 是什么意思?

    为什么输入电压在9Vin 至36Vin 之间变化这么大? 来自电池?

    此致、
    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    批量生产时间应为 今年12月。 这是输入电压在9VIN 到36VIN 之间变化的 原因、因为工业控制产品使用外部直流电源、输入电压范围会比较大。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的反馈、我认为 LM5176或 LM5177更适合您的应用、我将为此主题分配给相应的 AE。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我们在一周内没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    此致、

    布莱斯