主题中讨论的其他器件: TPS55330
您好!
对于这款 IC、我有以下问题:
1. TPS55288 PSPICE 模型的 I2C 引脚不起作用、那么如何在 PSPICE 中模拟动态电压输出?
2.试图在 Webench 仿真 TPS55288以获得特定的电压和电流输出时,结果不稳定。 请引导我到那里。
3. TPS55288是否可以提供两个电压输出?
4.是否可以根据电池电源来禁用或启用 TPS55288的升压模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于这款 IC、我有以下问题:
1. TPS55288 PSPICE 模型的 I2C 引脚不起作用、那么如何在 PSPICE 中模拟动态电压输出?
2.试图在 Webench 仿真 TPS55288以获得特定的电压和电流输出时,结果不稳定。 请引导我到那里。
3. TPS55288是否可以提供两个电压输出?
4.是否可以根据电池电源来禁用或启用 TPS55288的升压模式?
尊敬的 Shwetanshu:
感谢您的联系。 我可以知道这里的产品类型和应用吗?
请查看我的以下评论:
1.很抱歉、PSpice 模型不包含 I2C 功能、如果需要、请订购一块 EVM 进行测试。
2.输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少? 您可以使用 Webench 链接进行回复吗?
3.否。 它只有一个输出端口。 您的目标是什么?
4、不可以、运行模式(降压或者升压或者降压-升压)由 Vin/Vout 电压决定、不能编程。
此致、
布莱斯
尊敬的 Shwetanshu:
当我打开链路时、内部是 TPS55330。 请使用以下链接、工作范围适用于 TPS55288。
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/30?noparams=0
否、我们现在没有双输出降压/升压、您需要两个降压/升压器件。
工作模式由输入电压和输出电压比决定、不能进行编程。 例如、如果 Vout=20V、Vin=12V、则将 IC 编程为在降压模式下工作毫无意义。
此致、
布莱斯