This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:有关 IC 的问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234673/tps55288-questions-regarding-the-ic

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS55330

您好!

对于这款 IC、我有以下问题:

1. TPS55288 PSPICE 模型的 I2C 引脚不起作用、那么如何在 PSPICE 中模拟动态电压输出?

2.试图在 Webench 仿真 TPS55288以获得特定的电压和电流输出时,结果不稳定。 请引导我到那里。

3. TPS55288是否可以提供两个电压输出?

4.是否可以根据电池电源来禁用或启用 TPS55288的升压模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    感谢您的联系。 我可以知道这里的产品类型和应用吗?  

    请查看我的以下评论:

    1.很抱歉、PSpice 模型不包含 I2C 功能、如果需要、请订购一块 EVM 进行测试。

    2.输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少? 您可以使用 Webench 链接进行回复吗?

    3.否。 它只有一个输出端口。 您的目标是什么?

    4、不可以、运行模式(降压或者升压或者降压-升压)由 Vin/Vout 电压决定、不能编程。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!  
    感谢您的答复。

    我的 Webench 仿真输入范围为8-16V、并运行仿真以获得3种不同的输出:电流为3A 时为5V、电流为3A 时为9V、电流为3.25A 时为20V。  
    Webench 链接: 电源设计器(TI.com) 
    因为输出电压在指定的电压下可能不会稳定。

    此 IC 是否有双输出型号? 或任何其他具有可编程工作模式的 IC?

    谢谢
    湿岸树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    当我打开链路时、内部是 TPS55330。 请使用以下链接、工作范围适用于 TPS55288。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/30?noparams=0

    否、我们现在没有双输出降压/升压、您需要两个降压/升压器件。

    工作模式由输入电压和输出电压比决定、不能进行编程。 例如、如果 Vout=20V、Vin=12V、则将 IC 编程为在降压模式下工作毫无意义。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!  

    您发送的链接不起作用。 因为我的链接没有显示 TPS55288。 我将随附仿真的 pdf 文件 results.e2e.ti.com/.../WBDesign13_5F00_Input-Transient_2D00_2.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign13_5F00_Steady-State_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    webench 仿真结果不正确、我们将向 Webench 团队报告。 但此器件适合您的应用、一个输出端口。

    此致、

    布莱斯