请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61220 感谢你的帮助。
对于连接在 tlv61220的 SW 和 VBAT 引脚之间的4.7uH 线圈、
建议的直流电阻值(DCR)是多少?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.