This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:对于连接到 tlv61220的 SW 和 VBAT 引脚之间的4.7uH 线圈、建议的直流电阻值(DCR)是多少?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235998/tlv61220-for-the-4-7uh-coil-that-connects-between-the-sw-and-vbat-pins-of-the-tlv61220-what-is-the-recommended-dc-resistance-value-dcr

器件型号:TLV61220

感谢你的帮助。

对于连接在 tlv61220的 SW 和 VBAT 引脚之间的4.7uH 线圈、
建议的直流电阻值(DCR)是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCR 不应高于300欧姆、以便提高效率