This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:热数据请求

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231718/lp5018-thermal-data-request

器件型号:LP5018
主题中讨论的其他器件:LP5024

大家好、
请提供以下热详细信息、

  • 建议的运行结温范围
  • 允许的最大外壳温度限值(°C)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的信息:

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在数据表中、最高结温只指定了我们需要一个 工作结温 并提供允许的最高外壳温度(TC)限制(°C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP5024可以在低于 Tjmax 的结温下工作、工作结温取决于您的运行条件。

    最高运行环境温度 Ta 为85°C。

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、
    感谢您提供的信息、
    请提供 LP5018的功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、
    已将8mA 指定为正常模式最大电源电流、然后10mA 指定要为哪个电流
    您能详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10mA 意味着在此测试条件下、每个通道都有 10mA 的输出电流。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、
    我们在设计中使用12 LED、因此我们通过使用数据表中提到的公式得到了0.48W 的功耗、在热仿真中似乎需要考虑的值有点高
    您能否提供此器件的功率耗散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太明白您的问题、您想要什么功率耗散?

    如果您想了解我们用于驱动12个 LED 的器件的功率耗散、那么每个通道的电流设置如何呢?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、
    您能否提供以下所述值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请以低于电流限制为基准。

    谢谢!