This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ives、
感谢您提供的信息、
请提供 LP5018的功耗
您好、Ives、
已将8mA 指定为正常模式最大电源电流、然后10mA 指定要为哪个电流
您能详细说明一下吗?
您好!
10mA 意味着在此测试条件下、每个通道都有 10mA 的输出电流。
谢谢!
您好、Ives、
我们在设计中使用12 LED、因此我们通过使用数据表中提到的公式得到了0.48W 的功耗、在热仿真中似乎需要考虑的值有点高
您能否提供此器件的功率耗散?
您好!
我不太明白您的问题、您想要什么功率耗散?
如果您想了解我们用于驱动12个 LED 的器件的功率耗散、那么每个通道的电流设置如何呢?
谢谢!
您好、Ives、
您能否提供以下所述值?
您好,
请以低于电流限制为基准。
谢谢!