This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电源管理论坛

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231448/bq76952-power-management-forum

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:UCC27524

我们一直在尝试设计14节至16节电池的 BMS。 我们一直在说 名为 TIDA 010216的设计文档 。 在本文档中、我们遇到了 充电器检测和充电器反向电路。 (我已附上图像)。 您能否就这两个电路的功能提供一些小的注释和说明、以便我们了解它们在整个物联网方案中的用途    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的工程师已在此为您提供帮助、请在本周之前收到反馈。

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     有关您所连接的图片电路、 主要用于充电器检测和负载检测。 您连接的第二张图片用于检测是否已连接充电器。  例如、如果您的系统为48V 且由于系统负载放电、此时连接了48V 充电器、则 Bat 电压现在为30V。 GND 将高于 PACK-电压、 此操作将导通 Q36、然后由于分压器电阻而导致 Q31开路。 同时、Q30也导通、CHG WAKE 将下拉至 GND、 CHG WAKE 连接至 MCU、当 MCU 接收到 CHG WAKE 下拉至 GND 的信号时、MCU 将使 FET 驱动器 UCC27524来导通 MOS FET 进行充电。

    您附加的第一张图片用于负载检测和充电器反向检测、 PACK_EN 连接到 MCU;如果您希望进行检测、MCU 将启用 PACK_EN、  如果您的充电器反向、PACK-将具有大电压。  通过充电器反向连接到 MCU ADC、ADC 的电压会显示是否连接了反向充电器。   此外、如果您的系统连接到负载、 则会检测到 LD 唤醒电压。电压接近 GND、从而确定是否有负载访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yebhor 先生,你好

    晶体管的代号、如 q36、Q35 等、尚不清楚。 我想它可能被提到了、并带有其他一些名称。 同时,请给我们一个更清楚的说明。 我们无法理解您给出的解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    对于充电器检测电路, 我绘制了一张草图,如左图。 假设您使用48V 系统、现在由于系统放电、 电池电压为30V、 因此您需要连接 48V 充电器。   当充电器连接到 PACK+和 PACK-时、 由于充电器和电池组之间的并联连接、GND 将比 PACK-高18V、因此、如果连接了充电器、Q36 N-MOS 将开路、然后 Q35 P-MOS 将开路。  然后 Q34晶体管将断开、CHG WAKE 将被拉至 GND、此时 MCU 接收到下拉信号并唤醒 AFE 以打开高侧 MOS 进行充电。

    如果您有负载连接到 PACK+和 PACK-、则通过 MCU 启用 PACK_EN。   LD_WAKE 连接 到 MCU ADC、该 ADC 将收集特定电压、 然后 MCU 将唤醒 AFE 进行放电。  `s、如果充电器反向、则在将 Charge_Reserve 连接到 MCU ADC 以确定充电器的反向连接时会出现大电压。 如果接反、MCU 将发出警报。

    此致

    赵业博  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Yebohr