主题中讨论的其他器件:UCC27524
我们一直在尝试设计14节至16节电池的 BMS。 我们一直在说 名为 TIDA 010216的设计文档 。 在本文档中、我们遇到了 充电器检测和充电器反向电路。 (我已附上图像)。 您能否就这两个电路的功能提供一些小的注释和说明、以便我们了解它们在整个物联网方案中的用途
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
有关您所连接的图片电路、 主要用于充电器检测和负载检测。 您连接的第二张图片用于检测是否已连接充电器。 例如、如果您的系统为48V 且由于系统负载放电、此时连接了48V 充电器、则 Bat 电压现在为30V。 GND 将高于 PACK-电压、 此操作将导通 Q36、然后由于分压器电阻而导致 Q31开路。 同时、Q30也导通、CHG WAKE 将下拉至 GND、 CHG WAKE 连接至 MCU、当 MCU 接收到 CHG WAKE 下拉至 GND 的信号时、MCU 将使 FET 驱动器 UCC27524来导通 MOS FET 进行充电。
您附加的第一张图片用于负载检测和充电器反向检测、 PACK_EN 连接到 MCU;如果您希望进行检测、MCU 将启用 PACK_EN、 如果您的充电器反向、PACK-将具有大电压。 通过充电器反向连接到 MCU ADC、ADC 的电压会显示是否连接了反向充电器。 此外、如果您的系统连接到负载、 则会检测到 LD 唤醒电压。电压接近 GND、从而确定是否有负载访问。
您好
对于充电器检测电路, 我绘制了一张草图,如左图。 假设您使用48V 系统、现在由于系统放电、 电池电压为30V、 因此您需要连接 48V 充电器。 当充电器连接到 PACK+和 PACK-时、 由于充电器和电池组之间的并联连接、GND 将比 PACK-高18V、因此、如果连接了充电器、Q36 N-MOS 将开路、然后 Q35 P-MOS 将开路。 然后 Q34晶体管将断开、CHG WAKE 将被拉至 GND、此时 MCU 接收到下拉信号并唤醒 AFE 以打开高侧 MOS 进行充电。
如果您有负载连接到 PACK+和 PACK-、则通过 MCU 启用 PACK_EN。 LD_WAKE 连接 到 MCU ADC、该 ADC 将收集特定电压、 然后 MCU 将唤醒 AFE 进行放电。 `s、如果充电器反向、则在将 Charge_Reserve 连接到 MCU ADC 以确定充电器的反向连接时会出现大电压。 如果接反、MCU 将发出警报。
此致
赵业博