This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:在自举电容器和 VCC-GND 电容器下布线 HO 和 LO

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236335/lm5146-routing-ho-and-lo-under-bootstrap-cap-and-vcc-gnd-cap

器件型号:LM5146

我目前正在使用 LM5146设计 PCB、并使用 LM5146Q1开发板作为参考。 PCB 的原理图显示了 TI 在 VCC-GND 电容器下方对 IC 的 LO 输出进行布线。 但是、IC 的 HO 输出会通过过孔进行布线、因为 TI 使用一个与自举电容器串联的电阻器。 如果我只使用具有足够隔离的焊盘的自举电容器、我是否能够毫无问题地将 HO 输出引至该电容器下方? 为什么不呢? 下面是一张供参考的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    这很好。 但是、HO 应与 SW 以不同的方式布线、因为它在我们的电路板内部具有此特性。

    此外、HO 和 SW 是高 dV/dt 节点、如果您在顶层有较长的布线、那么它们可以充当天线和辐射 EMI。

    因此、我们通常会在内部布线、然后仅在 FET 和 IC 上进行布线。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多