This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:压降电压

Guru**** 2383220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236282/tps74701-dropout-voltage

器件型号:TPS74701

大家好、

以下 d/s 图显示最小压差 在超过2V 时显著增加:

但电气规格 显示最大压差为120mV、

 

您能解释一下区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在典型使用案例中、此器件的特点是 Vin = Vout + 0.3V。  但是、随着 Vin 的增加远远超过 Vout 以上300mV、图6-27显示您需要更大的余量电压。

    谢谢。

    斯蒂芬