请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24259 大家好、
在运输模式下、客户发现 QON 变为高电平和 BATFET 开启之间的时间小于手册中标记的2ms。 它会影响电路吗?如果会、是否有解决方案?


您自己的
不适用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在运输模式下、客户发现 QON 变为高电平和 BATFET 开启之间的时间小于手册中标记的2ms。 它会影响电路吗?如果会、是否有解决方案?


您自己的
不适用
您好、NaN:
我们是否有一些方法来调整此计时?
遗憾的是、没有、这不是可以在生产后进行调整的东西。
此致、
加勒特