This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:随机电源开启/锁定开启

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231492/bq24075-random-power-on-locking-on

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25180

您好、TI gurus:

我正在设计一个使用此 IC 的项目、以进行电源路径管理和1200mAh 电池的充电管理。 它与 STM32F405微控制器配对使用。  

基本设计是通过二极管将键盘按钮连接到 SYSOFF 线路、这样、当您按下键盘上的电源按钮时、SYSOFF 被拉至低电平、然后为所有器件通电。  

e2e.ti.com/.../BQ24075-Schematic.pdf

微启动、然后打开 Q2 (在 上面的原理图中)并将 SYSOFF 拉至低电平。 当用户释放键盘时、系统  将保持开启状态。

在某些情况下、当用户希望断电时、微处理器会通过第二个二极管看到再次按下电源按钮。 它会进行内部控制、准备就绪后、它可以释放 SYSOFF 并关闭电源。

 在 USB 的 SYSOFF 线路上有另一个 MOSFET、因此在连接 USB 时、系统会立即上电、并在连接 USB 后一直保持开启状态。 这使微控制器能够控制和监控充电过程。

BQ24075的输出连接到 ULDO 3.3V 稳压器、为系统的其余部分提供合理稳定的电源。

大多数情况下、一切似乎都按预期运行、多么糟糕、偶尔 BQ24075似乎随机打开、不会关闭。

我最初认为它可能会有一部分电荷泄漏到微控制器中、导致其输出晶体管向上滑动到足够程度、将 SYSOFF 拉至足够低、从而导致上电、 然后将其锁存(我最初让微型控制器通过开漏输出直接连接到 SYSOFF)、但将 MOSFET 放在微型控制器和 SYSOFF 线路之间(使用强下拉来释放任何多余的电荷)似乎没有解决这个问题。  这是一个有点随机的(我还没有注意到任何类型的模式的时间等),可以是几分钟或几小时之间的任何时间,如果它发生。  

当它不做傻事时,它的工作非常好,给电池充电,按预期打开/关闭电源。  

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    对不起,回复的延迟,我可以发誓我回答这个,但我肯定不会点击回复.  

    SYSOFF 引脚的使用非常好、并且从原理图中可以看到、我预计不会有任何问题、因为正如您所说、当它完美工作时、它运行得很漂亮。  

    当 SYSOFF 正常工作时、您能否提供显示 SYSOFF、POWER_ON、OUT 和 ISET 电压的波形?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    不用担心,我总是写脑邮箱。 总是留在外发箱,虽然:-D

    我当然会尝试。 可能会遇到使用可靠的 Agilent 来探测解决它的问题。  

    我已经提出了一个可能的软件修复方法、其中微控制器在通过通电和 FET 将 SYSOFF 拉低之前会从按钮检查输入。 如果按钮未显示为按下、则会将 FET 栅极驱动为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    如果信号困难则无需担心。  

    微控制器在通过通电和 FET 将 SYSOFF 拉低之前检查按钮的输入。 [/报价]

    听起来确实很有趣。 如果它能正常工作、那就太棒了。

    我在原理图的您的注释中看到、您正在采用这种创造性的解决方案、从而实现我们所说的运输模式和按钮功能。

    您是否偶然了解了 BQ25180? 它内置了按钮功能、并且完全集成了运输模式。 我非常乐意向您展示您在切换软件时可以采取的步骤、因为听起来您已经执行了一些切换操作。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像命运所带来的一样,它失败了,而且很晚的夜晚,因为电池仍然有充足的电量。  

    下面是示波器截图。 正如我所预期的、Iset 为零、因为我们未在充电。

    OUT 显示电池电压下降、SYSOFF 为低电平、而 POWERON 为低电平。 我还探测了由 USB 驱动的另一个晶体管的栅极、它也很低。  

    微控制器处于运行状态(如果没有看门狗、则看门狗)并意识到它不应该打开(这是我昨天提出的修复方法)、因为它未打开 POWER_ON 线路)、但 SYSOFF 仍然很低。  

    ISET 引脚(取自 ISET 电阻器)

    OUT 引脚(取自 ULDO 稳压器输入)

    SYSOFF 引脚(取自上拉电阻器)

    POWER_ON 网络(从晶体管的栅极到 SYSOFF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、

    是否有机会为 R5尝试使用较高的电阻值? 我在此应用手册中测试了一个非常类似的场景: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa18 、但我们改用1M 电阻器。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复。 最终我从 SYSOFF 线路中取出了除上拉电阻器之外的所有组件。 没有 FET 或按钮。 它仍然是随机供电的。

    我思考了 SYSOFF 线路和电路的其他部分之间是否可能存在一些交流耦合、因此我尝试在 SYSOFF 和接地之间粘接一个100nF 电容器、而(希望不是 Jinxing IT)似乎做到了这一点。 它现在处于关闭状态大约18小时。

    我已修改 PCB 布局、将该电容器放置在上拉电阻器旁边、两者都非常接近 BQ24075。 当我回到办公室的时候,我会在一小段时间内发布一条短信。

    我希望 TI 能够观看、因为在数据表中添加一个注释将是一个好主意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如承诺的那样、具有 PCB 布局的一点。 BQ24075的引脚1位于左侧顶部。

    SYSOFF 上的上拉电阻器和电容器是芯片左上角四个较小元件中的两个元件。

    电池连接刚刚脱离左侧、ULDO 至3.3V 的连接刚刚脱离右侧。 USB VBUS 到达 BQ24075右上角的平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我一定要横过我的手指,希望任何射击明星,敲一堆木头给你和这个修补。 电容器的工作原理非常有趣。 根据您的示波器波形、我猜不出这会让一切都停止工作。  

    我希望 TI 能够关注、因为最好在数据表中添加注释。  [/报价]

    我将进行一些测试、看看添加电容器是否可以提高精度、如果不添加电容器、本主题后 SYSOFF 功能是否有任何问题。 这些线程的一个很棒的地方是、当你得到回复时、你正在与团队中的某个人合作、而 BQ2407X 会是我的器件。 因此,最肯定的是,我们正在观察和感谢你的发现。  

    目前、我要将该线程标记为以100nF 解析。 如果您觉得情况不是这样、请随意回复、我们将不时地记录下针对调试的后续回复。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    不用担心。 很乐意为您提供帮助!  

    我怀疑(尽管我没有必要的资源来确认)我的特定用例中相对较长的 SYSOFF 跟踪可能很重要。

    它必须从 BQ24075运行、然后从微处理器接收保持信号、从 USB 接收保持信号、然后还接收键盘按钮。

    我可以确认、在将电容器从 SYSOFF 连接到接地后、电路仍然正常工作。

    如果您愿意、我很乐意与 TI 分享原理图和 PCB 布局文件进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    根据您的反馈、我会咨询设计团队、看看。 长迹线和100nF 的信息可能表明电路板布局会产生影响。  

    此致、

    安东尼·范