This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SLUA609中所示 SYNC 电路的相关问题

Guru**** 2686055 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234355/ucc28950-questions-about-sync-circuit-showed-in-slua609

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28050

大家好!

应用报告 SLUA609中显示了同步发生器电路示例。 目标是实现四个不同的同步信号、每个信号的频率为200KHz。

但是、请查看图10:

每个同步信号(VF2到 VF4)的频率都是100KHz (10us 周期)、因此我认为四个 UCC28950中的每一个都是以50KHz 运行。

但应用报告指出、这些曲线等同于图5、即每个曲线为200KHz。

我缺少什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信 UCC28050中的主时钟以主频率运行。  因此、如果初级上的开关频率为100kHz、相移全桥的有效开关将为200kHz 而不是50kHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我想您尚未正确理解我的问题、抱歉。

    SLUA609中描述的情况与我正在采用的四级交错情况相同、每一级都有一个被配置为从站的 UCC28950。

    如果没有 SYNC 信号、主频率设置为100KHz。  我想通过同步来维持这个频率。 因此、如数据表中所示、SYNC 频率必须是该频率的1.8倍、例如200KHz。

    SLUA609中也很好地描述了这一点、但 当展示一个执行这一操作的电路示例时、每个 SYNC 信号的频率为100KHz、在我看来这个值太低了。  

    问题是同步频率与有阻抗的一次侧输出频率间的关系。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已同步了许多设计、将 不同步信号1/1.8设置为同步信号听上去不正确。

    我通常将不同步振荡器设置为同步频率的80%。  如果我要同步到200kHz、我会将振荡器频率设置为0.8*200kHz = 160kHz。  不知道为什么数据表的作者选择1.8。  

    我查看了应用手册 SLUA609、您认为同步信号频率为100kHz 是正确的。  每个设计的有效开关频率为200 kHz、初级频率为100 kHz。  因此100kHz 同步频率是正确的。

    相移全桥在一个初级 H 桥开关周期内将能量施加到变压器两次。  这使得有效开关频率成为初级振荡器的2倍。  以下链接可为您提供有关在 PSFB 中设计 UCC28950的应用手册。  我标记了图4-1、希望它能更好地

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    当初级开关频率为100kHz 时、输出电感器将看到施加到其上200kHz 的方波。  这将导致输出电感器纹波电流的频率为200kHz。

    在同步相移全桥方面、您需要同步主时钟、该时钟是有效开关频率的一半。  因此、对于200kHz 设计、初级侧上的100kHz 同步频率是正确的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    毫无疑问,SLUA560d 的图4-1。 我知道输出电感器看到的频率是初级侧的两倍。

    但很抱歉、如果我仍然不明白。 我已经再次阅读了 UCC28950的数据表、各种应用手册、尤其是 SLUA609。

    除了1.8或0.8系数外、数据表还报告了以下曲线:

    在这里、我看到:

    • 内部 CLK 与 SYNC_IN 信号的频率相同
    • OUTA 和 OUTB 信号频率是 CLK 频率的一半。

    同样、报告的数据表也是:

    并将其与您也发布的图4-1进行比较、结果如下:

    我在这里的观点表明、输出电感器频率等于 CLK 和 SYNC 频率、相对于 OUTA 和 OUTB 频率、二者加倍。

    同样、在我看来、当您在 UCC28950/1中设置 Rt 时、您是设置 OUTA 和 OUTB 频率、而不是内部 CLK 频率。

    SLUA560似乎在图3中确认了这一想法:

    因此、正确的同步信号似乎是图5中显示的信号:

    每个为200KHz。

    回到第一个问题、我认为图10中解释的电路是错误的、因为它提供了1.25us 的时移、但同步信号的频率只有100KHz:

    你怎么看?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在相移全桥中使用单个电感器、类似于以下应用中使用的电感器。  施加到它的电压方波将是初级频率的2倍。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    通过以下链接可访问 UCC28950 600 W 评估模块(EVM)用户指南。  您可能需要订购其中之一、并评估 UCC28950在相移全桥中的性能。  它应该有助于完成您的设计过程。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉、我不明白您为什么不回答我的问题。 如果您对我的请求不清楚、请告诉我。  

    我已经有您建议的 EVM、但我的问题是关于同步。

     毫无疑问、电感器看到的频率相对于初级频率是两倍。 但从我的角度来看、主频率也很明显、是同步频率的一半、请参阅上面的帖子。  

    因此-如果您确认此情况、SLUA560将在说明 SYNC 电路的示例的部分中包含一个错误、请回顾此内容。  

    如果没有、请解释您的观点。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为同步频率与有效开关频率相同的说法是正确的。  在这种情况下、SYNC 频率应相同。

    我不相信 SLUA560有一个关于同步的部分。   您能否确认您认为哪些应用手册在同步方面有错误?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常抱歉、我引用了 SLUA609、但我误写了 SLUA560。 我的视图中有一个错误的部分是第3节-第10页和第11页。 建议的电路将生成100KHz 的同步频率、这是所需有效开关频率的一半。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我们。  现在我将让 TI 文档团队进行修改、以便他们可以在下次更新时纠正该错误。

    此致、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    好的、非常感谢您的支持。

    此致