Other Parts Discussed in Thread: TPS568231
大家好、
我看到 LC 建议因开关频率的不同而不同、
只想知道内部纹波注入零是否随开关频率变化?
如果是、零点表是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请遵循数据表中提供的建议输出电容器范围。
作为 D-CAP3控制的一般规则、我建议避免将 L-C 谐振双极点设置为低于内部零点频率的1/2。 将 L-C 谐振极点设置为小于内部零频率的1/2会导致软启动期间输出电压出现低频振荡。
将输出电容设置为低于建议的最小值可能会导致频率调制在两个频率之间运行、一个频率低于标称值、另一个频率高于标称值、从而导致效率较低和输出纹波较高。
最小输出电容是斜坡生成时间常量的一个系数、该系数未提供、而是内部零、电感值、反馈分压器衰减和开关频率。
Cout > 2 /( π* Fsw * Vout/Vref * L / τ)
如果没有足够的电容、输出纹波与开关异相、开关频率将不稳定、从而增加输出纹波电压。
如果将前馈电容器放置在高侧反馈电阻器上、则可以减小 Vout/Vref 系数、从而改善瞬态响应、但也可以提高所需的最小电容。