This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568231:纹波注入零点

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233189/tps568231-ripple-injection-zero

器件型号:TPS568231

大家好、

我看到 LC 建议因开关频率的不同而不同、

只想知道内部纹波注入零是否随开关频率变化?

如果是、零点表是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请参阅数据表中的第7.3.1节"PWM 运行"和"D-CAP3控制模式"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

      Cout 建议的范围是否基于任何公式或完全基于零不超过交叉频率的事实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    它们不是基于特定的等式。  这些建议是基于 TPS568231开发过程中的经验测量和设计评估得出的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    了解 LC 双极点与纹波注入零点之间的关系、

    零点应该距离 LC 极点多远? 十年还是二十年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请遵循数据表中提供的建议输出电容器范围。

    作为 D-CAP3控制的一般规则、我建议避免将 L-C 谐振双极点设置为低于内部零点频率的1/2。  将 L-C 谐振极点设置为小于内部零频率的1/2会导致软启动期间输出电压出现低频振荡。

    将输出电容设置为低于建议的最小值可能会导致频率调制在两个频率之间运行、一个频率低于标称值、另一个频率高于标称值、从而导致效率较低和输出纹波较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    关于第一个问题:如果我们将 LC 极点设置得太低、您会说会出现"低频振荡"。

    我想知道该振荡和实际振荡之间的区别是什么(例如、相位裕度=0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    LC 极点频率过低时、环路相位裕度会下降到接近零、然后补偿零点会增加相位。  这不是经典的不稳定情况、因为环路在该低相位点仍具有高增益、并且在环路增益下降到单位增益之前相位会上升。  在这种情况下、该环路在小信号工作条件下保持稳定、但当需要较低频率下的环路具有更高增益时、例如当输出电压在软启动期间跟踪移动的基准电压时、环路可能变得不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我明白、因此环路增益高于 DCap3转换器尝试加电时的增益。

    这1/2 经验法则是否有一个文档或教程,我们可以参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    它来自与大量 D-CAP2和 D-CAP3设计合作的经验。  我不知道有一份关于这个主题的具体文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

    BTW、除了最低建议电容外、  

    是否有一条您可以分享的经验法则是关于我们不能将输出电容值设置得太小(或 LC 极点不能过于接近零)?  

    例如、  比如双极必须低于零点的3/4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    最小输出电容是斜坡生成时间常量的一个系数、该系数未提供、而是内部零、电感值、反馈分压器衰减和开关频率。

    Cout > 2 /( π* Fsw * Vout/Vref * L / τ)  

    如果没有足够的电容、输出纹波与开关异相、开关频率将不稳定、从而增加输出纹波电压。

    如果将前馈电容器放置在高侧反馈电阻器上、则可以减小 Vout/Vref 系数、从而改善瞬态响应、但也可以提高所需的最小电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您知道此 TPS568231的 ACP 吗、客户正在 尝试为我们的 DCAP3系列构建一个系统、

    但他们目前无法找到 ACP 的价值、

    您是否会帮助提供 TPS568231、TPS536211和 TPS563219的 ACP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我没有即时可用的 TC 或 ACP。  TPS568231 、TPS536211和 TPS563219的运行监视器。