This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:VSYS CAN't 加电

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233092/bq25710-vsys-can-t-power-up

器件型号:BQ25710

大家好、

客户发现我们的充电器 VSYS 无法启动、

REGN 和 CHRG_OK 看起来正常并保持高电平。

看起来它每550ms 重试一次, 而 SW1甚至没有达到 Vin 电平(5V),它只是2V。

请帮助定义这是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    看起来 SW1甚至没有进行切换。 我建议遵循 https://www.ti.com/product/BQ25710上的用户指南 、确保正确设置所有内容。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    这个项目已经投入生产,产量非常高,但现在这个问题的故障率是0.1%。 为此、我们需要您的帮助。

     您是否认为高驱动和低驱动信号正常? 对于升压 5V 至12.3V 的情况、您是否认为高驱动脉冲太小?

    BTW、我们还捕获了 VSYS 开始下降前的第一个启动波形。

    黄色:VBUS

    蓝色:SW1

    红色:SW2

    绿色:VSYS

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    它看起来像是启动期间的弱输入。 我建议增大输入电流限值以支持系统启动。 可以临时禁用 IINDPM、并尝试转换器是否能够成功启动、然后监测峰值输入电流并绑定 IINDPM、以避免输入过载。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    这是一个1MU/年系列案例、 请允许我 通过此电话与您联系  

    我不认为是 INDPM、

    以下是一些您可以参考的信息、

    1.由于 CHRG_OK 为高电平、因此 ILIM_HIZ 设置为3A。  

    2."他们已经尝试使用外部直流电源来提供5V/3A 电源、但也没用"

    3.换新的充电器 IC 和 MOSFET , AB 换用没有帮助.

    请查看下面的上电波形、并向我们提供一些线索。

    黄色表示 Vbus、

    BLUS 是 REGN、

    紫色为 CHRG_OK、

    绿色是 Vsys。

    更新更多

    蓝色:VSYS

    黄色:适配器电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    很高兴今天早上与您交谈。 让我们将此讨论脱机进行。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我想我找到了根本原因、

    看起来他们拉低了 CELL_BATPRESZ 引脚。

    您知道为什么在高阻态模式下、没有电池就无法启动 VSYS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    很高兴知道你的进展。 您是否是指下拉 ILIM_HIZ 引脚? 如果是这样、在 HiZ 模式下可用的电流限制为零。 VSYS 无法在 HiZ 模式下启动。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    是的、但数据表没有提到如果我们进入高阻态模式、电流限制将为0?

    在哪里可以找到此信息以向客户说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    '输入电流限制设置引脚。 通过连接电阻分压器对 ILIM_HIZ 电压进行编程
    从电源轨到 ILIM_HIZ 引脚再到接地。 引脚电压的计算公式为:V (ILIM_HIZ)= 1V
    + 40×IDPM×RAC、其中 IDPM 是目标输入电流。 使用的输入电流限制
    是 ILIM_HIZ 引脚和 REG0x3F ()的较低设置值。 当引脚电压
    低于0.4V 时、该器件会以低静态电流进入高阻态模式。 当引脚电压
    高于0.8V 时、器件将退出高阻态模式。"

    这意味着当引脚电压低于1V 时、输入电流限制为零。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    抱歉、我指的是 CELL_BATPRESZ 引脚而不是 ILIM_HIZ、

    "我知道,我知道你在胡说什么。"

    我尝试了使用我的 EVM、它实际上复制了客户的行为。

    我是否可以知道为什么 CELL_BATPRESZ 引脚0V 无法启动 VSYS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    CELL_BATPRESZ=0表示电池移除。 这是一种异常情况、器件可能无法正常启动。 请修复此问题以启动 VSYS。  

    此致、