This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:原理图设计审核

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232399/bq76952-schematic-design-review

器件型号:BQ76952

大家好、

我们的客户正在使用 BQ76952、并注意到 REG18 Voltage 为零。

最初、他将  CP1连接到 BAT 引脚、而不是连接到电容器。 根据我们的客户,
关于电容器、我看到了一个视频、如果您不使用充电和 FET、则无需连接 CP1引脚。
为了进行测试、我创建了这个 PCB、其所有引脚都连接到引脚接头。 请查看随附的 PCB 文档和原理图。 由于这是两层 PCB、因此没有背面器件、因为背面没有连接任何器件。
您是否在原理图中发现了一些错误?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尼洛,

    在查看您的原理图时、我看到两个主要问题。 电容器 C19和 C20都需要连接到 VSS、而不是相互连接。 另一个问题是电芯0节点(位于 R19的左侧)也需要连接到 VSS。 没有这些、芯片将没有适合电池组的基准。  我在数据表中添加了一个示例、说明了 VC0和 VC1相关的正确连接。  

    一般来说、当 REG18发生故障时、通常的原因是为 BQ76952提供的功率不足。 如果芯片没有合适的参考、就无法消耗适当的功率。 如果上述两项修复措施无法解决问题、那么  了解原理图上哪些外部电路连接到16引脚接头会有所帮助。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    感谢您的评论。 请在下方查看我们的定制回复。

    谢谢更新我可以看到这个错误。 我向大家展示的是实际 PCB 这个刚刚测试过的原理图、它的图片更加清晰。 那么、我使用该 IC 仅用于电压测量、并在 REG1中为我的 MCU 生成3.3V 电压。 所以为了进行测试、我没有连接任何电池、而只是测试了 REG18电压。 但我只为 BAT 端子提供电压、并将 VSS 端子引脚编号17接地。 因此、即使未连接电池、我们也必须将 VC0接地。

    e2e.ti.com/.../BQ76952-updated.pdf

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尼洛,

    是的、为了打开芯片、您需要将 VC0连接到 BAT-、然后连接到 VSS。 通常、通常的做法是使用0欧姆电阻器或网络连接将 BAT-连接到 VSS。 有关详细信息、请查看 BQ76952数据表的第16.3节 、并查看图16-2。 下图的一小部分如下所示。

    同样、还应通过 BAT 电压为 VC16供电才能将其通电。  希望这对您有所帮助!

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    请在下方查看我们的客户反馈。

    感谢更新、即使在对 VC16上电并将 VC0连接到 VSS 后、仍无法在 REG18看到电压。 我猜是、我可能是在这个测试过程中损坏了 IC。 我 将设计一个新的模块、  您能否检查我的原理图并确认一切正常。 下面提供了一些为您提供帮助的信息:-
    1.我仅将此 IC 用于电压测量和平衡、因此 CHG 和 FET 引脚上未连接任何元件。
    2.我用40.2电阻来做44.05ma 的平衡电流 由于空间限制、我将使用内部 FET 进行平衡。
    我有几个问题:-
    1.由于我不使用充电和放电 FET、我应该保持 CP1引脚悬空吗?
    2.我还应该保留 PACK、LD 以及所有其他我不使用的引脚吗?应该将它悬空还是接地?
    请查看随附的原理图。

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     亲爱的达尼洛,

    在新的原理图中、似乎您仍然需要将 BAT-(R29左侧的节点)连接到 VSS、以及将 C41和 C42连接到 VSS。

    如果您 在表16-3中查看 BQ76952的数据表、它们会列出应如何处理未使用的引脚。 例如、它表示在不使用 CP1时应将其连接到 BAT。 我将仔细查看、并查看一下您所有未使用的引脚的名称。

    TI 提供了一个深入的视频、介绍如何创建 BQ76952原理 图、称为创建 BQ769x2监视器原理图。 在编写下一个原理图时、您可以浏览一下这部分内容、因为这部分内容涵盖了 BQ76952原理图中使用的大多数子电路。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    我已将您的回复转发给我们的客户、包括 "BQ769x2电池监控器原理图"视频。 他已更新原理图、并希望再次进行设计审查。 请参阅下面更新的原理图。

    e2e.ti.com/.../5127.BQ76952.pdf

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    Asher 现在不在办公室。

    假设该应用仅用于监测电池电压并且不需要电流检测、则原理图看起来整体正常。  

    我唯一可以评论/可能改进的地方是电池短路。 如果使用电池平衡功能、我建议更均匀地分布短接的电池。 请参阅下面的参考资料。 本视频中提供了详细的说明、 E2E 主题

      10秒
    电池(VCxx) 使用=1
    1 1
    2 1
    3 1
    4 0
    5 1
    6 0
    7 1
    8 0
    9 1
    10 0
    11 1
    12 0
    13 1
    14 0
    15 1
    16 1

    此外、再看看短接的电池、似乎与 VCx 引脚中的短接电池相比、J 接头中的电池数量不匹配。 我认为目标是采用10节电池的配置、 但这未在 VCx 引脚上反映。 我建议仔细查看这些连接、并确保何时为接头侧和 VCX 引脚侧的器件供电。

    此致、
    何塞·库索