请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51220 大家好、
我在 PPS51220中有一个客户设计、想改善散热问题。
现在、他们参考了我们的 应用报告 SNVA419C 并有一些问题。
他们想知道 15.29 (表示 cm)、2.37 (表示 in)、 500 (表示 cm)和77.5 (表示 in)来自何处? 这意味着什么?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在 PPS51220中有一个客户设计、想改善散热问题。
现在、他们参考了我们的 应用报告 SNVA419C 并有一些问题。
他们想知道 15.29 (表示 cm)、2.37 (表示 in)、 500 (表示 cm)和77.5 (表示 in)来自何处? 这意味着什么?


这些器件根据从 PCB 区域到环境空气的热阻计算耗散功率所需的最小 PCB 面积。
公式9基于33°C 的温升。
公式10用于计算通用环境到外壳的温升