This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:改善散热问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237151/tps51220-improve-thermal-issue

器件型号:TPS51220

大家好、

我在 PPS51220中有一个客户设计、想改善散热问题。

现在、他们参考了我们的 应用报告 SNVA419C 并有一些问题。

他们想知道 15.29 (表示 cm)、2.37 (表示 in)、 500 (表示 cm)和77.5 (表示 in)来自何处? 这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="472365" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237151/tps51220-improve-thermal-issue "]他们想知道 15.29 (针对 cm)和2.37 (针对 in)、 500 (针对 cm)和77.5 (针对 in)来自哪里? 这意味着什么?

    这些器件根据从 PCB 区域到环境空气的热阻计算耗散功率所需的最小 PCB 面积。

    公式9基于33°C 的温升。

    公式10用于计算通用环境到外壳的温升