主题中讨论的其他器件:TPS2549-Q1、、 TPS2549
我正在设计基于 tps2549-Q1的电路板、并尝试使用 TPS2549Q1EVM-729来理解该电路板。
如果我在 J3上提供12伏电压,我的电话(oukitel C21)与预计的1,5A 收费
如果我通过在 J4上提供5V 电压并在 J3上提供 GND 来解决内部稳压器问题、如下所述:
它只能以400mA 的电流充电、
其运行自动模式、但更改 DCP 配置不会改变。
我在这里遗漏了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在设计基于 tps2549-Q1的电路板、并尝试使用 TPS2549Q1EVM-729来理解该电路板。
如果我在 J3上提供12伏电压,我的电话(oukitel C21)与预计的1,5A 收费
如果我通过在 J4上提供5V 电压并在 J3上提供 GND 来解决内部稳压器问题、如下所述:
它只能以400mA 的电流充电、
其运行自动模式、但更改 DCP 配置不会改变。
我在这里遗漏了什么?
尊敬的 Bjorn:
我在实验室中已尝试使用 TPS2549Q1EVM-729。
内部5V 或外部5V 电源的行为相同。
我刚刚在 TP2上使用了5.2V、在 J3 GND 上使用了 GND。 HUAWEI 手机通过 Type-A 转 Type-C 电缆连接到 J1。
手机的灌电流为1A、与使用 J3供电相同。
请注意、 TPS2549-Q1的最大输入电压为7V、高于7V 的电压可能会损坏器件。
您可以尝试使用另一个用电器件来查看该行为吗?
此致
帅
很抱歉 Shuai 迟到了响应、
我将首先提供有关该项目的更多背景信息、也许您可以为我指出正确的方向(或文档)。
我已经有一个 PCB 原型。 这是 USB 主机器件、但无法为手机长时间工作提供足够的放大器。 因此、我计划在下一个版本中使用 TPS2549。
作为测试、我设计了一个基于 EVM-729的简单电路板、没有电源、因为主板通过 LMR1403为 USB 供电。 布局如下:

当我没有获得所需的放大器结果时、我订购 EVM-729 来查看缺失的内容。
我创建了一个小表、其中包含不同器件的测量值:

一些注意事项:
有任何建议 或建议?
尊敬的 Bjorn:
我认为、无论是外部电源还是直接使用 VIN 为 TPS2549Q1供电、没有区别。
根据您的测试、我有三个问题:
1.您能帮助检查控制引脚的状态吗、CTL1/2/3?
2.我在使用 USB 连接器时注意到电源的情况。 这意味着您可以使用 USB 连接器直接连接到 EVM 上的 J2、对吗?
3.您能否尝试使用其他不同类型的手机来解决这一问题? 因为根据您的测试结果、存在 不同的灌电流事件、您只更改不同的手机。

此致
帅
测试是在自动开关模式下(因此 CTL1/2/3上没有跳线)、但没有主机连接到 USB J2。
将其更改为 DCP/HI (CTRL1/2上的跳线),不会改变结果。
我做了一些更多的测试,今天三星没有报告"坏电缆"消息,当请求14V 到 J3。 我开始使用1.5A 进行良好充电。 这很奇怪。 是同一根电缆吗?
当向 J4或 TP2请求5.6v 或更低电压时、Samsung 手机再次显示"电缆损坏"消息。 高于5.6v 时、它不会显示该消息、但仍在充电、大约为250mA。
2. 我在使用 USB 连接器时会注意到电源的相关情况。 这意味着您可以使用 USB 连接器直接连接到 EVM 上的 J2、对吗?[/quot]是的、对于原型设计、想法是遵循 EVM 原理图并将其整合到新电路板中。
3. 您能否尝试使用其他类型的手机来解决这一当前行为? 因为根据您的测试结果,有 不同的灌电流事件,您只需要改变不同的手机。使用 Samsung 选项卡(SM-X200)、我会看到类似的结果。
[/quote]我认为无论外部电源或直接使用 VIN 为 TPS2549Q1供电,都没有区别。嗯、有些东西是不同的、因为我看到的是不同的结果?
[/quote][/quote]
尊敬的 Bjorn:
感谢您的测试和更新。 实际上、这是三星设备的一个非常棘手的案例、行为也很棘手、
我需要做更多的测试、以验证是否存在任何异常行为。 另外、如果您有资源、也可以尝试按照以下说明进行操作。
1.我将测量来自外部 J3的 OUT 电压、以查看该输出(充电器的输入)是怎样的。
2.进一步调查电缆补偿是否导致这种异常行为。
3.确保没有与 J2的 D+D-连接,并且只有 J4上的电源。
此致
帅