This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549Q1EVM-729:外部电源5V

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549Q1EVM-729, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230471/tps2549q1evm-729-supply-5v-externally

器件型号:TPS2549Q1EVM-729
主题中讨论的其他器件:TPS2549-Q1、、 TPS2549

我正在设计基于 tps2549-Q1的电路板、并尝试使用 TPS2549Q1EVM-729来理解该电路板。  

如果我在 J3上提供12伏电压,我的电话(oukitel C21)与预计的1,5A 收费

如果我通过在 J4上提供5V 电压并在 J3上提供 GND 来解决内部稳压器问题、如下所述:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980505/tps2549q1evm-729-tps2549-only-operation

它只能以400mA 的电流充电、  

其运行自动模式、但更改 DCP 配置不会改变。

我在这里遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    您可以帮助确认您的 VBUS 来自何处、基于 J2和 J4吗? 直接5V 电源或 TYPEA 电源。

    如果提供了 Type-A 电源、可能我们需要使用 J2来查看电源容量。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在两种情况下、我都使用工作台电源。 因此、12v 和5v 的情况相同

    将电压更改为5、5、5中的4、5也不起作用。 您希望我在 J2上检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    我在实验室中已尝试使用 TPS2549Q1EVM-729。  

    内部5V 或外部5V 电源的行为相同。

    我刚刚在 TP2上使用了5.2V、在 J3 GND 上使用了 GND。 HUAWEI 手机通过 Type-A 转 Type-C 电缆连接到 J1。

    手机的灌电流为1A、与使用 J3供电相同。

    请注意、 TPS2549-Q1的最大输入电压为7V、高于7V 的电压可能会损坏器件。

    您可以尝试使用另一个用电器件来查看该行为吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Shuai 迟到了响应、

    我将首先提供有关该项目的更多背景信息、也许您可以为我指出正确的方向(或文档)。

    我已经有一个 PCB 原型。 这是 USB 主机器件、但无法为手机长时间工作提供足够的放大器。 因此、我计划在下一个版本中使用 TPS2549。

    作为测试、我设计了一个基于 EVM-729的简单电路板、没有电源、因为主板通过 LMR1403为 USB 供电。  布局如下:

    当我没有获得所需的放大器结果时、我订购 EVM-729 来查看缺失的内容。

    我创建了一个小表、其中包含不同器件的测量值:

     

    一些注意事项:

    • 交流手机充电器是用于基准测试的普通壁式充电器、
    • 我使用 Android 应用安培来 测量
    • Samsung A32不接受 TPS2549、显示错误电缆消息(使用了不同的电缆、相同的结果)。 正常壁式充电器中的电缆没有问题)。 这很奇怪。
    • 为了满足您关于使用其他电源的要求、我使用了交流手机充电器和一个 USB-C 试验电路板、通过 Dupont 电缆将其连接到 J4和 GND。
    • 表格中的定制电路板是上方的 PCB 电路板

    有任何建议 或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    您能帮助分享一下有关这款原型的原理图吗?

    您要使用 TPS2549还是 TPS2549Q1?

    不同的手机有不同的灌电流放大器行为、这是合理的。 不同的手机和不同的电池状态可能具有不同的灌电流状态。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 TPS2549、 Q1 "对不起,对不起。"

    您能否更详细一点儿地介绍一下什么可能导致在 J3上为14V 供电和在 J4上为5、2供电之间存在放大器差异? 是电缆电阻吗? 或..?

    电源如下所示:

    USB 连接器如下所示:

    直接通过 USB 为 EVM-729供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    我认为、无论是外部电源还是直接使用 VIN 为 TPS2549Q1供电、没有区别。

     根据您的测试、我有三个问题:

    1.您能帮助检查控制引脚的状态吗、CTL1/2/3?

    2.我在使用 USB 连接器时注意到电源的情况。  这意味着您可以使用 USB 连接器直接连接到 EVM 上的 J2、对吗?

    3.您能否尝试使用其他不同类型的手机来解决这一问题? 因为根据您的测试结果、存在 不同的灌电流事件、您只更改不同的手机。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试是在自动开关模式下(因此 CTL1/2/3上没有跳线)、但没有主机连接到 USB J2。

    将其更改为 DCP/HI (CTRL1/2上的跳线),不会改变结果。

    我做了一些更多的测试,今天三星没有报告"坏电缆"消息,当请求14V 到 J3。 我开始使用1.5A 进行良好充电。 这很奇怪。 是同一根电缆吗?

    当向 J4或 TP2请求5.6v 或更低电压时、Samsung 手机再次显示"电缆损坏"消息。 高于5.6v 时、它不会显示该消息、但仍在充电、大约为250mA。

    2. 我在使用 USB 连接器时会注意到电源的相关情况。  这意味着您可以使用 USB 连接器直接连接到 EVM 上的 J2、对吗?[/quot]

    是的、对于原型设计、想法是遵循 EVM 原理图并将其整合到新电路板中。

    3. 您能否尝试使用其他类型的手机来解决这一当前行为? 因为根据您的测试结果,有 不同的灌电流事件,您只需要改变不同的手机。

    使用 Samsung 选项卡(SM-X200)、我会看到类似的结果。  

     

    我认为无论外部电源或直接使用 VIN 为 TPS2549Q1供电,都没有区别。
    [/quote]

    嗯、有些东西是不同的、因为我看到的是不同的结果?  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    Shuai 今天不在办公室。  

    明天回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    感谢您的测试和更新。 实际上、这是三星设备的一个非常棘手的案例、行为也很棘手、

    我需要做更多的测试、以验证是否存在任何异常行为。 另外、如果您有资源、也可以尝试按照以下说明进行操作。

    1.我将测量来自外部 J3的 OUT 电压、以查看该输出(充电器的输入)是怎样的。

    2.进一步调查电缆补偿是否导致这种异常行为。

    3.确保没有与 J2的 D+D-连接,并且只有 J4上的电源。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    我找到了本例的根本原因。 它与模式以及三星手机的 DP/DM 消息相关。

    选择 DCP 模式时、不需要进行数据通信、在这种情况下、您可以找到三星手机进行充电。

    当选择 SDP 或 CDP 模式时、需要有效的数据通信、在这种情况下、DP/DM 应连接到主机、那么您可以发现三星手机可以使用相关电流充电。

    此致