This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:有关如何使用 PSPCE 扫描电源电压的信息

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237055/tps629206-on-how-to-sweep-supply-voltage-with-pspce

器件型号:TPS629206

您好、TI 工程师、

是否存在在 PSpice for TI 仿真中对脉冲电源执行扫描操作的方法?

原因是我们想要在仿真中验证 UVLO 的运行。
我们知道、没有脉冲电源、仿真本身无法工作、因此我们提出了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onishi:

    您可以按照以下步骤放置一个直流电压脉冲源。

    放置→PSpice 组件→源→电压源→脉冲

     

    然后、您可以通过以下步骤设置参数。

    右键单击源→ 更多→编辑源组件。

    然后、您可以通过仿真获得扫描结果。

    如果您还有其他问题、可以在下面直接提问、无需构建新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 工程师、

    不过、我想在假设中使用以下 VIN 波形、这是可能的吗?

    VIN 电压逐渐降低一定数量的阶跃、VOUT 降低。
    相反、我们想要检查 VIN 电压逐渐增加和 VOUT 电压恢复的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onishi:

    这可以通过上面提到的脉冲源来实现。

    您可以设置器件软启动完成后的下降时间、输入电压将随时间减少线性调频脉冲。

    您可以参考我的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 工程师、

    非常感谢。
    通过调整下降时间确实实现了所需的行为。