This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS25947xx 双向电流限制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234758/tps25947-tps25947xx-bidirectional-current-limiting

器件型号:TPS25947

您好!

我们需要实现与方向相关的电流限制。 例如、电池的最大电流为 1.5 A 充电和4 A 放电。 此外、一个信号应该允许禁用一个方向、同时仍然允许另一个方向。
通过在反并联配置中使用两个 TPS25947是否可以实现这一点?
我的理解是、该 IC 可限制高达5.5A、但62368-1认证仅适用于连续高达3.96A 的电流。 "输出电流限制:0.575至4.84A"是什么意思?

此致
JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    根据 IEC62368-1标准、该器件仅提及高达5A 的电流限制。 因此认证提到该器件可以限制0.575至4.84A 范围内的电流。  

    我想使用下面这样的公式、这很好。 您可以将 LM73100替换为 TPS25947。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    满足62368-1 (G.9.1)要求的限流器不能允许电流超过5A。因此、对于较高的电流、我们需要弄清楚。

    在技术文档下、可以找到"TPS25947x CB 测试证书 IEC 62368-1"、其中第3页提供以下信息:
    其他额定值:
    ...
    TPS259460、TPS259461、TPS259470、TPS259472和 TPS259474:
    输入电压:2.7至23Vdc
    持续输出额定值:0.425至3.96A
    输出电流限制:0.575至4.84A
    最高工作温度:105°C

    您能对此提供一些说明吗?
    这是否意味着这些 IC 通过62368-1认证时、设计电流仅为3.96A?
    虽然在技术上可以实现更高的电流、但电子保险丝不会被视为符合62368-1标准?

    原理图接近于我们的预期结果、

    • 左侧的连接(Vin 和 Vout)也会连接在一起
    • 默认情况下、两个电子保险丝将同时启用。 在特殊条件下、一个或两个都被停用。

    这是可行的吗?


    此致
    J K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    器件可支持5.5A 的有保证连续电流。 对于 IEC62368认证,我们必须选择低于5A 的最大电流限值设置,并在我们的生产中进行测试。 对于该器件、该电流为4.84A。 对于此4.84A 情况、最小电流限制可以是3.96A、这与连续电流器件在此电流限制设置下允许的限制相同。 证书提及3.96A。  

    同意您对原理图的评论。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我目前正在尝试对素控设置(两个反向并联 TPS25947)进行仿真。 它与原理图很接近、但

    • 左侧的连接(Vin 和 Vout)也会连接在一起
    • 默认情况下、两个电子保险丝将同时启用。 在特殊条件下、一个或两个都被停用。

    模型文件未出现在 PSpice 中、但我可以从网站下载它。 不幸的是、仿真非常慢、存在收敛问题。
    此设置是否可以正常工作或容易不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    您是否首次尝试运行单器件仿真? 由于仿真器件比较复杂、因此可能会出现收敛问题、我们将在原理图中放入两个。 我们需要调整仿真参数。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、
    使用恒定负载进行单个零件仿真只需不到两分钟。 自动融合功能已启用、建议将输出日志设置为
    PTRANABSTOL = 1e-5 (默认值1e-7)
    PTRANVNTOL = 1e-4 (默认值1e-6)
    即使在3小时后、反向并联配置的仿真也未完成。 我们还尝试为电容器(ILIM 和 dVdT 引脚)添加1Meg 下拉电阻。 在其他情况下,这有助于趋同(减少 gmin )。 这样使用 PSpice 是相当困难的。
    这是我们一侧的问题、还是 TPS25947在预安装的型号中不存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    您需要咨询建模专家。 我建议对 EVM 进行测试。

    此致

    G·库纳尔