您好!
我们需要实现与方向相关的电流限制。 例如、电池的最大电流为 1.5 A 充电和4 A 放电。 此外、一个信号应该允许禁用一个方向、同时仍然允许另一个方向。
通过在反并联配置中使用两个 TPS25947是否可以实现这一点?
我的理解是、该 IC 可限制高达5.5A、但62368-1认证仅适用于连续高达3.96A 的电流。 "输出电流限制:0.575至4.84A"是什么意思?
此致
JK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要实现与方向相关的电流限制。 例如、电池的最大电流为 1.5 A 充电和4 A 放电。 此外、一个信号应该允许禁用一个方向、同时仍然允许另一个方向。
通过在反并联配置中使用两个 TPS25947是否可以实现这一点?
我的理解是、该 IC 可限制高达5.5A、但62368-1认证仅适用于连续高达3.96A 的电流。 "输出电流限制:0.575至4.84A"是什么意思?
此致
JK
谢谢!
满足62368-1 (G.9.1)要求的限流器不能允许电流超过5A。因此、对于较高的电流、我们需要弄清楚。
在技术文档下、可以找到"TPS25947x CB 测试证书 IEC 62368-1"、其中第3页提供以下信息:
其他额定值:
...
TPS259460、TPS259461、TPS259470、TPS259472和 TPS259474:
输入电压:2.7至23Vdc
持续输出额定值:0.425至3.96A
输出电流限制:0.575至4.84A
最高工作温度:105°C
您能对此提供一些说明吗?
这是否意味着这些 IC 通过62368-1认证时、设计电流仅为3.96A?
虽然在技术上可以实现更高的电流、但电子保险丝不会被视为符合62368-1标准?
原理图接近于我们的预期结果、
这是可行的吗?
此致
J K
是、
使用恒定负载进行单个零件仿真只需不到两分钟。 自动融合功能已启用、建议将输出日志设置为
PTRANABSTOL = 1e-5 (默认值1e-7)
PTRANVNTOL = 1e-4 (默认值1e-6)
即使在3小时后、反向并联配置的仿真也未完成。 我们还尝试为电容器(ILIM 和 dVdT 引脚)添加1Meg 下拉电阻。 在其他情况下,这有助于趋同(减少 gmin )。 这样使用 PSpice 是相当困难的。
这是我们一侧的问题、还是 TPS25947在预安装的型号中不存在?