主题中讨论的其他器件: TPS65987D、BQ25731、 TPS25750、TPS25750EVM
我正在尝试将 TPS65987D 连接至 TPS66020、但当电路为拉电流时、我需要输出功率、以达到稳定的65W。 当电路充当接收器时、USB Type C 端口可以自由接收11V 至32V 的任何电压。 我需要知道是需要将降压-升压转换器连接至输出、还是应该知道是否需要不用担心如何使用 TPS66020。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试将 TPS65987D 连接至 TPS66020、但当电路为拉电流时、我需要输出功率、以达到稳定的65W。 当电路充当接收器时、USB Type C 端口可以自由接收11V 至32V 的任何电压。 我需要知道是需要将降压-升压转换器连接至输出、还是应该知道是否需要不用担心如何使用 TPS66020。
谢谢!
我打开了所需的组件。 我现在想使用 TPS25750S PD 控制器并将其连接到 BQ25731电池充电控制器、因为它似乎有更好的 GUI、但我仍然对这两个芯片和 type c 端口之间应该如何进行连接感到困惑。 这是通用方框图。 我需要实现的唯一功率限制是、当 USB 端口用作源端口时、它需要输出至少65W 的功率。 该端口的输入可以是11V 到32V 之间的任何值。

Juan 的夜晚好!
要将 TPS25750连接到 BQ25731、您可以使用位于以下位置的 TPS25750EVM 用户指南:
https://www.ti.com/lit/ug/slvuby2a/slvuby2a.pdf
我包含一个原理图和布局指南。
在 TPS25750 Application Customization Tool (位于此处: https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.4/)中设置 TPS25750配置时、选择 Advanced Configuration (高级配置)、选择 Configuration (配置)、然后可选择符合条件的供电方和受电方 PDO。 对于拉电流 PDO、您可以创建多个电压和电流组合、每个组合等于65W。 对于接收端 PDO、您可以选择单个可变 PDO 或多个具有选定电压电平的固定 PDO。
此致、
C·吉莱特